This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:如果闪存测试引脚/外部晶振引脚被连接至3.3V

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299127/tms320f28375d-if-flash-test-pin-external-crystal-pin-connected-to-3-3v

器件型号:TMS320F28375D

您好

我对 F28375D 引脚连接有疑问吗?

我的客户正在使用 F28375D PTP 176引脚封装。

-------- 关于闪存测试引脚---

问题1:  

我认为 FLT1 (73引脚) 必须为未连接状态。

但是、如果在 POR 之前连接到3.3V、器件将正常运行?

问题2:  

如果 FLT1 (73引脚) 在 CPU 运行期间连接到3.3V、器件是否正常运行?

问题3:  

我认为 FLT2 (74引脚) 必须为未连接状态。

但是、如果在 POR 之前连接到3.3V、器件将正常运行?

问题4:  

如果  FLT2 (74引脚)  在 CPU 运行期间连接到3.3V、器件是否正常运行?

问题5:  

如果 FLT1 (73引脚)在 POR 之前连接到 FLT2 (74引脚)、 器件是否正常运行?

问题6:  

如果在 CPU 运行期间 FLT1 (73引脚)连接到 FLT2 (74引脚)、 器件是否正常运行?

-------- 关于晶振引脚---

问题7:  

如果在 POR 之前将 X2 (121引脚)连接至3.3V、 器件是否正常运行?

问题8:  

如果 X2 (121引脚)在 CPU 运行期间连接至3.3V、 器件是否正常运行?

-------- 关于电源引脚---

问题9:  

如果未连接21引脚(VDD 1.2V)、器件是否可以正常运行?

问题10:  

如果将未连接61引脚(VDD 1.2V)、器件是否可以正常运行?

问题11:  

如果未连接20引脚(VDDIO 3.3V)、器件是否能够正常运行?

问题12:  

如果26引脚(VDDIO 3.3V)未连接、器件是否能够正常运行?

问题13:  

如果未连接68引脚(VDDIO 3.3V)、器件能否正常运行?

问题14:  

如果73针脚(闪存电源3.3V)将被断开、那么 只有闪存将不工作?

因此、器件 在启动后将是 STONE 状态?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR、

    首先、我要说明一点、任何违反器件 DS 的行为、我们都无法保证器件正常运行。  在标称温度下且低频下的器件是否会正常工作?  但我们不能这么认为、当违反 DS 时、器件会在所有条件下满足 DS 规格。  

    接着、我们可以查看此处所述的一些

    问题9:  

    如果未连接21引脚(VDD 1.2V)、器件是否可以正常运行?

    问题10:  

    如果将未连接61引脚(VDD 1.2V)、器件是否可以正常运行?

    [/报价]

    否、器件运行将不正常。  我们器件有多个 VDD (和 VDDIO)引脚的原因是为了确保在器件上维持电压、 当某些引脚保持悬空时、电流需求会导致本地压降、这会导致某些逻辑功率不足

    问题11:  

    如果未连接20引脚(VDDIO 3.3V)、器件是否能够正常运行?

    问题12:  

    如果26引脚(VDDIO 3.3V)未连接、器件是否能够正常运行?

    问题13:  

    如果未连接68引脚(VDDIO 3.3V)、器件能否正常运行?

    [/报价]

    与上一级相同

    问题14:  

    如果73针脚(闪存电源3.3V)将被断开、那么 只有闪存将不工作?

    [/报价]

    理论上讲是的、但正如您提到的、BootROM 使用 OTP 设置进行修整并确定任何用户引导模式、因此我预计在这种情况下会很快失败

    发生。

    问题1:  

    我认为 FLT1 (73引脚) 必须为未连接状态。

    但是、如果在 POR 之前连接到3.3V、器件将正常运行?

    问题2:  

    如果 FLT1 (73引脚) 在 CPU 运行期间连接到3.3V、器件是否正常运行?

    问题3:  

    我认为 FLT2 (74引脚) 必须为未连接状态。

    但是、如果在 POR 之前连接到3.3V、器件将正常运行?

    问题4:  

    如果  FLT2 (74引脚)  在 CPU 运行期间连接到3.3V、器件是否正常运行?

    问题5:  

    如果 FLT1 (73引脚)在 POR 之前连接到 FLT2 (74引脚)、 器件是否正常运行?

    问题6:  

    如果在 CPU 运行期间 FLT1 (73引脚)连接到 FLT2 (74引脚)、 器件是否正常运行?

    [/报价]

    此处需要遵循 DS、即将两者保持未连接状态。  

    对于 Q1和 Q3、我们是说在器件 VDDIO 具有3.3V 电压之前或就在 POR 释放之前、这些引脚具有3.3V 电压吗?

    我认为、一般来说、如果发生上述情况、器件会正常运行、但并不理想。

    问题7:  

    如果在 POR 之前将 X2 (121引脚)连接至3.3V、 器件是否正常运行?

    问题8:  

    如果 X2 (121引脚)在 CPU 运行期间连接至3.3V、 器件是否正常运行?

    [/报价]

    问题与上面的 Q7问题相同、但 Q8肯定会成为问题。  X2是 X1的逻辑补码、如果这被驱动、它将干扰进入器件的时钟信号。  只有 X2连接时、它与 X1连接石英晶体。  如果时钟是单端到 X1、则 X2应断开连接。

    此致!

    马修

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的信息。

    我明白了。

    对于 Q1和 Q3,我们是说这些引脚在器件 VDDIO 具有3.3V 电压之前或就在 POR 发布之前具有3.3V 电压吗?

    我的问题"在 POR 之前"是指是否短接 至3.3V 引脚。

    因此、待机时序与 VDDIO 相同。

    此致、

    GR