This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:内部温度传感器的采样保持窗口

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299301/tms320f28386d-sample-and-hold-window-of-internal-temperature-sensor

器件型号:TMS320F28386D

我们的项目需要使用  F28386D 的内部温度传感器、因此使用配置为读取 ADCIN13的 ADCA SOC13。

 由于 ADCA 已被使用、一个问题与采样保持窗口的设置有关。

在本示例中、 采样窗口 为 140个 SYSCLK 周期。

在我们的项目中、我们想要将 采样窗口设置为 15个  SYSCLK 周期。  

问题是、将采样窗口设置为15个  SysClk 周期是否满足    F28386D 内部温度传感器的最小采样保持窗口持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TRM 中找到这个信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 SYSCLK 为200MHz、因此 ACQPS 的频率为 keast 54-1 =53。

    我不是100%肯定我是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件数据表中指定了温度传感器转换的最小采集时间(请参阅第7.11.2.4节"温度传感器电气数据和时序")。 它远高于75ns。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。 它至少为700ns、 示例 SYSCLK 为200MHz、因此  ACQPS 至少为139。