This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:编程解决方案

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294073/tms320lf2406a-programming-solution

器件型号:TMS320LF2406A

大家好、

在对 TMS320LF2406APZA 进行编程时我有一些问题

IC 是否必须使用 CCS3.1-CCS3.3进行编程?
2. IC 是否有编程器版本的要求? 可以使用 XDS100系列吗?
3. CCS3.1-CCS3.3是否只能安装在 XP 系统中?
4.是否有任何其他简单的方法来编程这个 IC?

非常感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. IC 是否必须使用 CCS3.1-CCS3.3进行编程?

    您实际上可以使用 CCSv3.3进行编程。 但请注意、(与 v12.x 等基于 Eclipse 的新 CCS 版本不同)、CCSv3.3并非免费。 或者,也可以使用 DOS 命令行实用程序(如 Prg2xx.exe)进行编程。 您也可以使用 SDFlash。 请注意、此器件的整个工具链现已过时。 所有工具只能"按原样"提供、不提供进一步的支持。

    Unknown 说:
    2. IC 是否对编程器版本有要求? 是否可以使用 XDS100系列?

    否。 XDS100或 XDS200将无法工作。 则需要 XDS510类调试探针。 请注意、制造这些探头的 Spectrum Digital 公司几年前就关闭了。

    Unknown 说:
    3. CCS3.1-CCS3.3是否只能安装在 XP 系统中?

    它们可以在 Windows10 PC 中安装、但安装不是很简单。  请参阅以下文章、了解哪些"黑客"可使 CCS 3.3在 Windows 10上正常运行:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    Unknown 说:
    4. 是否有其他简单的方法对此 IC 进行编程?

    如果无法通过 JTAG 进行编程、可以从第三方获得串行编程解决方案:

    https://www.codeskin.com/programr

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    https://www.ti.com/tool/FTLF240X#supportandcommunity 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

     

    感谢您的支持!

    我已经使用 DSP2406连接到 CCS 3.3、该程序还显示连接成功。

    但是、当程序提示数据验证错误位于地址0x40时、我想问一下原因是什么吗? 如何解决? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun,

       似乎您能够成功地与目标建立连接、这非常好。 我在闪存前几个位置看到0xFFFF 这一事实告诉我、器件可能不安全。 0x40是密码的起始地址。 清除和擦除是否正常工作? 如果单独执行这些步骤会出现什么情况? 例如、清除后、闪存位置将全部为0x0000。 擦除后、闪存位置将全部为0xFFFF。 如果清除和擦除成功、程序不太可能失败。

    这是您尝试编程的新器件还是尝试重新编程的旧器件?

    或者,也可以尝试 Prg2xx,这是一个 DOS 命令行实用程序。