This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28377D-FET EP:功耗

Guru**** 2981490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300336/tms320f28377d-ep-power-consumption

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好、工程师!

是否有根据使用的外设计算 EP 功耗的 Excel 工作表? 如果没有任何 Excel 工作表,如何计算 C2000 MCU 的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cemal、

    器件上没有针对每个外设功耗的文档、但是有一个流耗图和一个针对某些外设流耗(在200 MHz 上)的后续表:

    如果这有帮助、或者您需要更多信息、请告诉我。