This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:为 SPI 至 FSI 流使用可配置逻辑块

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300272/tms320f28p650dk-using-configurable-logic-block-for-spi-to-fsi-streaming

器件型号:TMS320F28P650DK

我有一个连续采样的高速 SPI ADC。 它将数据发送到 TMS320F28P650DK。 我想通过 TI 数字隔离器向 FSI 转发(实时)数据、以将数据发送到我的 TI ARM 主处理器(AM64x)。 这需要是通过 C2000的连续流。 是否可以利用可配置逻辑块来实施此协议或通过其他方式实现此协议(在流事件期间、甚至可以在必要时连接 MCU 处理器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    您能否详细说明一下您在这里到底要寻找 CLB 做什么? 以下是我对流程的理解、如果我弄错了、请告诉我 F28P65x 需要在该系统中执行操作(只是接收 SPI 数据并作为 FSI 发送?)。

    SPI ADC > F28P65x > FSI >隔离器> AM64x