This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TCD280039CMDSCN:CAN 总线通信不工作

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300364/tms320f280039c-tcd280039cmdscn-can-bus-communication-not-working

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTMDSCNCD280049C

您好!

我无法与 CAN 通信、我需要您的支持。

我使用的是 TCD280039CMDSCN controlCARD 和 TMDSHSECDOCK 集线站。

我正在使用驱动程序库中的示例5 (CAN_Ex5_TRANSMIT_RECEIVE)进行 CAN 发送和接收。

我使用的是 CAN 收发器和 PCAN USB。

我测试了我的环境、当我使用 TMDSCNCD280049C controlCARD 时、CAN 通信正常工作。

我假设 TMDSHSECDOCK 集线站与 TCD280039CMDSCN controlCARD 兼容。

我正在将 HSEC 引脚82 (GPIO32)和105 (GPIO33)连接到外部 CAN 收发器。

感谢您的支持。