This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TIDU237开发套件是否仍在生产中?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300173/tms320f28069-is-the-tidu237-dev-kit-still-in-production

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:AFE031C2000WARE

我一直在寻找有关 TIDU237 G3-PLC 电力线通信开发者套件的信息、找不到太多信息。 此套件是否仍在供货? 是否有支持? 有哪些软件工具? 在哪里可以找到设计文件/参考设计? 。 。 ?? 我们希望开发一个同时支持 G3和传统协议(EIA-709.1/EIA-709.2)的 PLC 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann:

    TI.com 上不再提供此套件和这些协议库、TI 也不提供这些套件和协议库。  我们确实提供了应用手册和硬件/软件、来使用 C2000和 AFE031器件实现简单的基于 FSK 的 PLC、以满足 SunSpec 协议(适用于太阳能电池板关断)的要求、点击以下链接即可访问。

    应用手册: https://www.ti.com/lit/sprac94

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-AFE031-DF1 使用 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280049C

    软件示例是 C2000Ware 下载/器件支持文件的一部分。

    至于 G3套件/协议、我们给出了一个 TI 3P Vanteon: https://vanteon.com/ 可以访问针对 G3和 PRIME 协议的这些软件和硬件设计文件;CENELAC 和 FCC (仅 G3)频段。  您可以联系他们、了解他们的服务是否会引起兴趣。

    此致!

    马修