This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TI OTP

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299201/tms320f28386d-ti-otp

器件型号:TMS320F28386D

只有 CPU1有权访问 TI OTP 数据吗?  CPU2无法访问  TI OTP 数据。

例如以下

//
// Slope of the temperature sensor
//
#define ADC_EXT_REF_TSSLOPE      (*(float32_t *)((uintptr_t)0x701C8))

//
// Offset of the temp sensor output
//
#define ADC_EXT_REF_TSOFFSET     (*(float32_t *)((uintptr_t)0x701CA))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    CPU2可以访问其 TI-OTP、但无法访问 CPU1的 TI-OTP。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在 CPU2中、要使用上述两个变量,时、对应的值与 CPU1不同。

    //
    //温度传感器斜率
    //
    #define ADC_EXT_REF_TSSLOPE (*(float32_t *)((uintptr_t) 0x701C8))

    //
    //温度传感器输出的偏移
    //
    #define ADC_EXT_REF_TSOFFSET (*(float32_t *)((uintptr_t) 0x701CA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说每个 CPU 都有自己特殊的 TI OTP 范围? 在哪里可以看到详细范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 CPU 都有自己的专用闪存 组、且每个闪存组都有自己的 TI OTP。 但是、器件校准仅存储在 CPU1闪存 OTP 中。  任何 ADC 和温度传感器校准功能都必须从 CPU1执行。 如果您从 CPU2执行这些函数、您将获得错误的值。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    但是,设备校准仅存储在 CPU1闪存 OTP 中。  任何 ADC 和温度传感器校准功能都必须从 CPU1执行。

    这些信息是否记录在 TRM 或数据表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 章节今天没有明确提到这一点、但其他章节确实指出 CPU2无法读取 CPU1闪存。

    我已提交一个 TT、以便在下一次 TRM 更新中阐明这一点。

    此致、

    伊袋