This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SDFM 1类曼彻斯特编码

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290983/tms320f280049c-sdfm-type-1-manchester-coding

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AMC1035

大家好!

我目前在 TMS320F280049C 的曼彻斯特编码与 AMC1035  Δ-Σ 调制器结合使用时存在一些问题。 就 AMC1035的输出而言、该值似乎在 SDFM 模块中反相。 我浏览过 AMC1035的文档、 发现它 符合 IEEE 802.3标准的曼彻斯特 编码。 很遗憾、我在 F280049C 文档中并没有找到任何声明所使用的曼彻斯特编码。 根据 G.E. Thomas 的说法、当我浏览显示模式2信号波形的图像时、SDFM 模块似乎使用了曼彻斯特编码。 您可能只想验证在 SDFM 类型1的模式2中使用了哪个编码?

此致

沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    我会仔细研究这件事,并在一两天内与你联系。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang

    您能看到该主题吗?  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910793/tms320f28377d-28377d-s-manchester-decoding-sdfm-with-amc1306e25

    看起来不建议使用此 SDFM 类型的模式2。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们知道、在这种 SDFM 类型的模式2中存在一个零星毛刺脉冲问题。 非关键应用仍可使用、这也会减少控制器上的必要输入数量。 如果您能弄清楚使用了哪种编码、那就太好了。

    此致

    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang

    答案已埋在链接的线程中、很抱歉我不能更清楚。 模式2是曼彻斯特编码的设置。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、  

    抱歉、我的问题似乎不清楚。 曼彻斯特编码有两种编码方法:  

    -符合 IEEE 802.3标准的 曼彻斯特 编码

    - 曼彻斯特编码根据 G.E.托马斯

    据我所知、生成的信号基本上只是彼此的倒数、但它在符号上有所不同。 我发现、在 TMS320F280049C 中评估的来自 AMC1035的信号看起来是反相的、因此我认为 TMS320使用另一个编码类型。 由于 AMC1035 在  数据表中规定了符合 IEEE 802.3的曼彻斯特编码、我认为 TMS320使用的是 G.E. Thomas、但我发现的任何文档中都没有说明。 如果您能够验证一下、那会很好。 此外、数据表中的信号图看起来也像 G.E. Thomas。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_code

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang

    正确、C2000器件使用的是  G.E. Thomas Manchester 编码、如数据表中的图8-58所示。

    此致、

    本·科利尔