This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:芯片应用问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300043/tms320f2800137-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我是否可以询问如何配置 CMPSS 以使用 PN 的外部引脚输入? 提供的官方例程使用内部 DAC 用于 N 端。 您能否为例程或 syscfg 提供配置方法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    感谢您的耐心等待。

    要配置 CMPSS 模块的负引脚、您需要在中选择"由外部引脚驱动的输入" 负输入源 部分。

    然后在"CMPSS MUX select"部分、您应将所需的引脚分配给 CMPHNMXSEL。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    哈迪