This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:在输出引脚上配置 DAC

Guru**** 2612455 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298983/launchxl-f2800137-configure-dac-on-output-pin

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

1) 1)如何使用 SysConfig 将 CMPSS DAC 设置为位于外部 PIN 上?

谢谢。


阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    感谢您的耐心等待。

    它尚未实现。 我们将在下一个版本中将其添加到 GUI 中。

    不过、您可以使用函数 ASysCtl_enableCMPSSExternalDAC (uint32_t  ASYSCTL_CMPSS1_DACL)将 DAC 路由到引脚。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我注意到、在最新的 C2000ware 发布版本(5.01版)中、这已经作为 ASYSCTL 的一部分实施。  

    如您在此处所见、您需要选择"External DACL Enable"。

    此致、

    哈迪