This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:与 XDS100V3配合使用的程序、淋浴后未工作

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299861/tms320f28067-program-worked-with-xds100v3-didn-t-work-after-repowering

器件型号:TMS320F28067

大家好、

使用仿真器编程后工作正常、拔下仿真器后一切正常。

但是,重新通电后,预设运行指示灯和与主机的通信正常,但是使用主机启动波形和闭环控制后,程序异常。

我一开始以为程序启动有问题、但通信和运行指示灯都正常。

您能帮助分析可能的原因吗? 谢谢!

IC:TMS320F28067

仿真器:YXDSP-XDS100V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    使用主机计算机启动波形和闭环控制后,程序异常。

    请您详细说明您的程序如何变得异常?  

    此致、

    本·科利尔