This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:386s 上的 PUMPREQUEST

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300627/tms320f28386s-pumprequest-on-386s

器件型号:TMS320F28386S

您好!

根据 spruii0e、CPU1的 PUMPREQUEST 寄存器位于 CPU2的 IPC 寄存器中、这在386s 中不存在。  我假设 CPU1至 CPU2 IPC 寄存器不存在。  但 PUMPREQUEST 寄存器仍然存在吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于存在 M4内核、该寄存器也适用于单核器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    该寄存器位于如表16-7所示的寄存器组中。 CPU1TOCPU2_IPC_REGS_CPU1VIEW 寄存器。  由于 CPU2不存在、这些寄存器是否仍然存在?  或者 PUMPREQUEST 是那个寄存器组中唯一的寄存器吗?  或者它是唯一可以正常工作的寄存器吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    您最后的猜测是正确的。 CPU1TOCPU2_IPC_REGS_CPU1VIEW 寄存器槽仍然存在、但 PUMPREQUEST 是 F28386S 器件在该槽中的唯一功能寄存器。 从技术上讲、其他寄存器也在那里、但它们没有意义、因为另一端没有 CPU2来响应这些寄存器。

    也就是说、只有一个泵信标寄存器、并且每个 CPU 都在一个槽内拥有该寄存器的视图。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  谢谢 Ibukun