This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:使用 XDS110调试探针时 CAN 总线错误

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299827/tms320f2800135-can-bus-error-while-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F2800135

您好!

我目前正在将 TMS320F2800135用于使用 CAN 总线的某个项目。 使用 XDS110调试探针调试代码时、我在总线上收到奇偶校验错误。 我正在使用 总线主控进行读取和传输。

我们正在使用 TMS320F2800135执行两个项目、这两个项目都存在问题。 我们已检查噪声、是否尝试使用隔离式 CAN 驱动器。

谢谢。

乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    此错误与 XDS110调试探针之间有什么关系?  

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果我断开调试探针并在未"步进"的情况下运行软件、CAN 总线运行得非常好。 如果它已连接、我不会收到一条消息。

    乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是电路板上的噪声问题、它会在连接 JTAG 时影响 CAN 总线。 我知道您刚才提到您已检查噪声和隔离、但看起来好像没有工作。 我建议再次查看原理图。