请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我会考虑以不同的分辨率使用单个 ADC 的不同通道。 在分辨率更改至可以在新分辨率下开始采样之间是否需要延迟?
目前、16位转换产生的中断将执行以下操作:
ADC_setMode (ADCB_BASE、ADC_Resolution_12bit、ADC_MODE_single_ended);
ADC_setMode (adcd_base、adc_resolution _12bit、adc_mode_single_ended);
EPWM_FORCEADCTrigger ( EPWM1_BASE、EPWM_SOC_B );
这似乎起作用、我只是想确认这不会违反任何时序要求。
注:来自12位转换的中断改回到16位。