This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改样本之间的 ADC 分辨率。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300557/tms320f28379d-changing-adc-resolution-between-samples

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我会考虑以不同的分辨率使用单个 ADC 的不同通道。  在分辨率更改至可以在新分辨率下开始采样之间是否需要延迟?

目前、16位转换产生的中断将执行以下操作:

  ADC_setMode (ADCB_BASE、ADC_Resolution_12bit、ADC_MODE_single_ended);
  ADC_setMode (adcd_base、adc_resolution _12bit、adc_mode_single_ended);
  EPWM_FORCEADCTrigger ( EPWM1_BASE、EPWM_SOC_B );

这似乎起作用、我只是想确认这不会违反任何时序要求。

注:来自12位转换的中断改回到16位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    不需要延迟(此 ADC 的唯一时序要求是采样、如果您使用的是最新的 C2000Ware、则 driverlib 函数中内置了所需的其他延迟)。 唯一的缺点是精度会有所不同、因此您将在 ADC 的16位模式上看到更多噪声、具体取决于您的设置或进行的任何处理。