This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网问题- TX 丢失中断和 TX 数据包传输延迟

Guru**** 2802055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292322/tms320f28388d-ethernet-issues---tx-missing-interrupt-and-delayed-tx-packet-transmission

器件型号:TMS320F28388D

!关于我的上一篇文章,我仍然看到 TX 的问题。 RX 处理看起来正确、但传输有两个问题:

-丢失的 TX 中断(每个帖子 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264698/tms320f28388d-ethernet-driver-module-dropping-tx-interrupts 从未被解决)

-传输延迟

通过延迟的发送、我看到 TX 消息被推送到驱动程序、然后触发 TX 中断、向我发出 TX 资源可以被释放的信号。 但在 Wireshark 上、我会长时间(~2-3)或直到下一个 TX 数据包推送到 TX 驱动程序层才会看到该数据包。 有人有任何想法或建议吗? 以太网堆栈使用起来比较困难、好的示例和文档也很少。

实际上、我更喜欢在轮询模式下工作、在这种模式下、我会检查新消息、处理它们并发送响应(我的应用程序绝不会发送未经请求的 TX 数据包)。 是否有人在这种轮询模式下成功使用了以太网驱动程序?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    专家在度假,他们应该能够很快回到你。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、没有以太网的轮询模式示例。  

    您在看到去透传输数据包之前是否在 Wireshark 中看到任何其他消息?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么特别的。 我使用 ping 流量和一些导致延迟的 UDP (特定于应用)数据包访问它。 它们似乎在驱动程序/硬件层中卡住/延迟。 我看到了 TX 中断、但没有看到线路上的数据包。 哪些信息可以帮助解决问题? 驱动器中是否有有用的计数器?

    如果我要在一个简单的投票模式下使用驱动程序、我有没有想过如何实现它? 正如另一个用户编写的、我将中断例程放在了轮询循环中并禁用了中断。 它的作用是:

    void pollenet (void)

    {

    Ethernet_receiveISR();
    以太网传输 ISR();

    原始帖子有更多信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    driverlib 中有计数器变量可以帮助缩小问题范围- Ethernet_txInterruptCount 和 Ethernet_numTxPktFreeCallback

    对于这些预定义符号"ethernet_debug"必须添加到工程中。

    如前所述、尚未尝试驱动器的轮询模式、因此没有任何输入。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常使用的驱动程序与回调,但尝试其他控制方法。 我也会看到与 ISR/回调相关的问题。

    我一直在看那些计数器。 TX ISR 会触发但延迟、或者完全不触发。  

    我将收集更多的数据来展示问题所在。 我的上一篇文章(此处第一篇文章中的链接)显示了缺失的 TX ISR/回调的数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当触发 TX ISR 时、这是否是数据包已发送的良好指示? 是否有硬件缓冲区可以在中断时间之后保存 TX 消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我看到的一个例子:

    数据包1246由主机作为 Ping 的一部分发送。

    1247实际上是前一个 ARP 响应、来自三个 ARP 请求、而不在屏幕截图中。 (其他为1249和1252)

    1248是第一个 ping。 最终达到1254。

    接下来的 ping 是1,250,1251和1253、所有这些都有延迟响应。

    代码在 RX 中断上运行、处理数据包并发送 TX 响应。 没有延迟、尤其是~60s。

    当 TX 中断命中时、TX 数据包资源将被释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个示例:

    数据包171/172是正常(尽管响应缓慢) ping。

    第183号包裹被严重延误。  

    最后三个 ARP 是在后台发送其他一些随机流量后接收到的。 不确定它们被缓冲在了什么位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来某些 RX 数据包位于缓冲区中、并没有触发 RX ISR、或者没有被完全清空。 驱动程序如何处理队列中的多个数据包? 它是否依赖于 ISR? 如果我正在响应 RX ISR 并且收到另一个数据包、该怎么办? 是否应在退出 RX ISR 之前手动检查接收队列?

    我得到了大量的 ARP,这似乎导致了 RX 中的延迟--比如输入缓冲器并没有完全耗尽。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我得到这种 ARP 突发时、我只得到4个中断(而不是8个)、并且只处理前4个数据包。 我可以在 RX 缓冲区中看到数据、但没有收到通知(甚至能够在直接调用 RX ISR 时进行处理)。

    由于我也在 ISR 上进行轮询、Ethernet _xxInterruptCount 值被关闭、但 GetPacketBufferCallback 是正确的(初始的16个缓冲器+ 4个处理)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丢失的数据包似乎未处理。 描述符被分配给应用程序、但在中断中未被处理。

    前16个描述符为 TX、后16个为 RX。 除突出显示的那些外、所有都属于 DMA。 数据缓冲区与我预期的数据包匹配。

    驱动器是如何设计的? 技术手册规定"轮询描述符、读取主机所拥有的描述符的状态(发送或接收)"。 在本例中、我可以检查自有位的下一个描述符(正如 Ethernet_device_struct.dmaObj 所指出的那样)、从而确定我需要处理一个数据包。 有什么建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TX 中断是一个"发送完成中断"、所以它表示发送数据包已被发送。

    我不知道中断为什么没有被触发。  您发送 Ping 请求的频率如何?  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是、它在先前 ISR 的处理过程中被重新触发并被清除。 ping 没有执行此操作... 是一个 ARP。 Wireshark 跟踪显示,请求数据包的间距低至28us。 对前四个进行处理、然后接收其余四个并坐在描述符队列中。 它们仅在另一个数据包到达时开始被处理并再次触发 RX 中断。 这是我的 RX Ping 延迟的来源... Ping 数据包会一直处于描述符队列中、直到处理完前一个 ARP 数据包。

    因此、当有描述符需要处理时、RX 中断似乎不会被重新触发/启用。 应如何处理这一点? 根据技术手册进行轮询? 对于这种情况、驱动程序中似乎没有一种方法。 这是完全意外的行为吗? 为了防止这种情况、流程中应该有哪些不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到轮询方式、发现 ARP 突发暂停了 RX DMA。 从驱动程序和手册中、取消暂停的过程是:

    * 1. 将当前 RX 描述符的所有权更改为 DMA
    *
    * 2. 发出接收轮询请求命令
    *
    * 3. 发出对描述符尾指针寄存器的写入操作

    什么是轮询请求命令? 手册和驱动程序都提到了它、但驱动程序不执行任何操作:

            /* To un-suspend the DMA:
             *
             * 1. Change ownership of current RX descriptor to DMA
             *
             * 2. Issue a receive poll demand command
             *
             * 3. Issue a write to the descriptor tail pointer register
             */
    
            /* 1. Change current descriptor owernship back to DMA */
            descPtr = (Ethernet_HW_descriptor *)(HWREG(
                    Ethernet_device_struct.baseAddresses.enet_base +
                    (uint32_t)ETHERNET_O_DMA_CH0_CURRENT_APP_RXDESC));
    
            descPtr->des3 = ETHERNET_DESC_OWNER | ETHERNET_RX_DESC_IOC |
                            ETHERNET_RX_DESC_BUF1_VALID;
    
            /* 2. Issue a receive poll demand command */
    
            /* 3. Issue a write to the descriptor tail pointer register */
            tailPtr = (Ethernet_HW_descriptor *)(HWREG(
                    Ethernet_device_struct.baseAddresses.enet_base +
                    (uint32_t)ETHERNET_O_DMA_CH0_RXDESC_TAIL_POINTER));
    
            Ethernet_writeRxDescTailPointer(
                Ethernet_device_struct.baseAddresses.enet_base,
                ETHERNET_DMA_CHANNEL_NUM_0,
                tailPtr);

    另外、我曾尝试使用 ARP 卸载来加速处理过程。 我的理解是、ARP 卸载将自动处理 ARP 请求、而无需将描述符传递给固件/应用程序。 是这样吗? 我已经启用了 MAC 配置寄存器中的 ARPEN 位:

      EtherNet_setMACConfiguration (EMAC_BASE、ETHERNET_MAC_CONFIGURATION_ARPEN);

    但它似乎并不像我想的那样起作用。 此位的说明指出"仅当启用 IPv4 ARP 卸载时、此位才可用
    "、我认为这就是其中之一。 这是一个拼写错误吗? 是否有其他字段需要设置(除 IP 地址以外)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    接收轮询请求不过是更新尾指针寄存器、而驱动程序已经在执行此操作。  

    您是否可以检查 DMA_CH0_Status 寄存器的'RBU'位 以查看接收器缓冲区是否不可用?  

    在执行 ARP 卸载时、您是否在 MAC_ARP_Address 寄存器中配置了 IP 地址?   是否 设置了 MAC_HW_Feature0寄存器中的 ARPOFFSEL 位?  这应该表明是否启用了 ARP 卸载。  同意"启用 IPv4 ARP 卸载"文本令人困惑、因为它应引用此位本身。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了一下、发现 ARP 风暴耗尽了我的指针。 这就是我询问 ARP Offload 以帮助解决此问题的原因。 您说第2步与第3步相同吗? 这与我观察到的 DMA 引擎行为相匹配。 它会清除缓冲区不可用问题并继续处理数据包。 在轮询循环中、我只检查该位、如果设置了它、则运行清除过程。

    对于 ARP Offload、我将调用这两个驱动程序 API:

    EtherNet_setMACConfiguration (EMAC_BASE、ETHERNET_MAC_CONFIGURATION_ARPEN);   

    我还将设置 IP、并给驱动程序添加一个呼叫。

    MAC_HW_Feature0 (偏移量0x11C) = 0x0E1D73F5、其中设置了 ARPOFFSEL 位9。 有趣的是、默认情况下、它是根据文档设置的。

    我想这是您要询问的两个字段。 我仍然看到数据包正在传递到应用程序。 这种行为到底应该是什么样子让人感到有些不清楚。 是否自动处理_all_ARP 数据包? 或 ARP 数据包不是针对我们的 IP 过滤、而匹配数据包会发送到应用程序?

    我还缺少什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为不会自动处理所有 ARP 数据包。  只有与  配置的 IP 地址匹配的 onee 才由硬件处理、不会发送到应用程序/驱动程序。  另外、它一次只处理一个 ARP 请求。 如果它在处理较早的 ARP 请求时收到 ARP 请求,它会 将新的 ARP 请求数据包转发给应用程序。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查一下是否是这样。 在我上面发布的示例中、它不会处理任何这些数据包、因此应该会转发到应用程序层。

    您能否在 MAC_ARP_Address 寄存器中确认字节顺序? 文档有点模糊。 在本例中、所需的 IP 为172.16.201.201 (0xAC10C9C9)。  

    我刚刚确认 ARP 数据包仍被转发到应用程序层以获得所需的 IP。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IP 地址应采用 主机字节顺序格式、  

    请参阅此帖子

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082860/tms320f28388d-mac_arp_address-bytes-order

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实将其正确写入到了寄存器中。 在运行一些测试时、我发现这是关于 ARP Offload 正在运行的、但我认为它不是这样的:

    -我的目标 IP 的 ARP 数据包被响应... 有时

    -自动响应的 ARP 数据包仍转发到应用程序层

    -与 IP 不匹配的 ARP 数据包始终转发到应用层

    -并非所有目标 ARP 数据包都得到响应,这是由于 MAC 忙(如技术手册中所述)

    将 ARP 数据包转发到应用程序是有意义的、因为可能存在需要处理它们的用例。  

    我想我现在已经完成了这项工作。 该模块工作正常、我会在以后优化计时。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、总结原始 TT 中列出的问题:

    - TX 中断没有被错过,但是一个线程错误在一个队列外部的模块

    -轮询 RX 解决了我的大部分处理问题和处理延迟,因为我直接检查了用户的描述符位,从不错过了 RX 中断。 用户可以使用 RX 中断、但是应该定期检查用户位。