This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关电机控制 SDK 的不同问题

Guru**** 2767935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299954/tms320f280025-different-question-about-motor-control-sdk

器件型号:TMS320F280025

您好!

我目前对自己的板使用电机控制 SDK。

软件基于通用电机控制实验室、我对此有几个问题:

-only _FULL_FAST_LIB 似乎可以工作、user_mtr1.c 似乎与其他 FAST_LIB 不兼容。  

你能否确认其他库是函数吗? 我需要一个 PMSM、并尝试减小代码大小。 如果是、请告知您需要什么?

-ADC PPB 已配置,但我看不到它的用途。 我看不到代码中使用的任何 PPB 事件或中断。 您能告诉我为什么使用 PPB 吗?

-在论坛上的另一个帖子上,我读到 UL 认证正在进行中,你有一些更新这?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -only _full_fast_Lib 似乎可以使用、user_mtr1.c 似乎与其他 FAST_LIB 不兼容。  [/报价]

    您想使用哪一种代替方法?  _PMSM_FAST_LIB 或 _simple_fast_LIB?

    我看到您提到的问题、 "user_mtr1.c"中仅使用_FULL_FAST_LIB 执行#IF 定义的检查。 我认为代码只需要更新、以检查其他快速 LIB 版本、可以使用或逻辑。 需要检查的值。

    jiaan zhao 说:
    -adc ppb 已配置但我看不到它的用途。 我看不到代码中使用的任何 PPB 事件或中断。 您能告诉我为什么使用 PPB 吗?

    请参阅 motor1CtrlISR ()中使用的 HAL_readMtr1ADCData ()函数。 ppb 用于 电流测量。 它用于删除电流检测偏移值。

        // convert phase A current
        value = (float32_t)ADC_readPPBResult(MTR1_IU_ADCRES_BASE, MTR1_IU_ADC_PPB_NUM);
        pADCData->I_A.value[0] = value * pADCData->current_sf;
    
        // convert phase B current
        value = (float32_t)ADC_readPPBResult(MTR1_IV_ADCRES_BASE, MTR1_IV_ADC_PPB_NUM);
        pADCData->I_A.value[1] = value * pADCData->current_sf;
    
        // convert phase C current
        value = (float32_t)ADC_readPPBResult(MTR1_IW_ADCRES_BASE, MTR1_IW_ADC_PPB_NUM);
        pADCData->I_A.value[2] = value * pADCData->current_sf;

    -在论坛上的另一篇文章我读到 UL 审批正在进行中,您对此有一些更新吗?

    需要与其他人核对。

    此致!

    凯文

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    获得 InstaSPIN-FOC FAST 认证 UL 60730-1、第5版  已完成!  请参阅 UL 文件编号 E352502了解详情 。 这是一个相对较新的发展、虽然我相信 TI 有计划发布一些文档、但截至本文撰写时尚未发布任何文档。 如果这在不久的将来发生变化、我将使用相关链接更新此帖子。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩