This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFRA:代码错误

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301114/sfra-error-in-code

器件型号:SFRA

您好、专家

我将为执行 SFRA 编写一个新代码、并按照 C2000 软件频率响应分析器(SFRA)库用户指南(修订版 A)(TI.com)中给出的步骤操作

调用 SFRA_F32_CONFIG 时、我遇到一些错误、无法解决。 我还没有完全编写完代码。 但觉得这种错误并不涉及到这一点。 亲切的帮助

错误是  

第167章:你不会是你的!

第18章:我是你的女人

代码如下所示、请帮助

此致  

阿诺普  

#include "F28x_project.h"
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "sfra_F32.h"

#ifndef NULL
#define NULL ((void *) 0x0)
#endif

#define SFRA_ISR_FREQ 100e3
#define SFRA_FREQ_START 2
#define SFRA_FREQ_STEP_COMPLEX ((float32_t) 1.105)
#define SFRA_AM振 幅((float32_t) 0.005)
#define SFRA_FREQ_LENGTH 100

SFRA_F32 sfra1;
float32_t plantMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t plantPhaseVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t olMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t olPhaseVect [SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t clMagVect[SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t clPhaseVect [SFRA_FREQ_LENGTH];
float32_t freqVect[SFRA_FREQ_length];

外部长 FPUsinTable[];

__interrupt void epwm1_ISR (void);
void PWM_Config (void);

空 main (void)
{
InitSysCtrl();
CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1=1;
InitEPwm1Gpio();
Dint;
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
EALLOW;
PieVectTable.EPWM1_INT =&epwm1_isr;
EDIS;
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =0;
EDIS;
PWM_Config ();
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =1;
EDIS;
IER |= M_INT3;
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;
EINT;
ERTM;
//将 SFRA 模块的内部数据复位为零
SFRA_F32_RESET (&sfra1);
//配置 SFRA 模块
SFRA_F32_CONFIG (&sfra1、
SFRA_ISR_FREQ、
SFRA_AM振 幅、
SFRA_FREQ_LENGTH、
SFRA_FREQ_START、
SFRA_FREQ_STEP_COMPLIT、
PlantMagVect、
PlantPhaseVect、
olMagVect、
olPhaseVect、
clMagVect、
clPhaseVect
频率 Vect、
1);

//将响应数组重置为全零
SFRA_F32_resetFreqRespArray (&sfra1);
//初始化频率响应数组
SFRA_F32_initFreqArrayWithLogSteps (&sfra1、
SFRA_FREQ_START、
SFRA_FREQ_STEP_SILIT);


for (;;)
{



__interrupt void epwm1_ISR (void)
{

EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_Group3;

空 PWM_Config ()
{
EPwm1Regs.TBPRD = 500;
EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0;
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 150;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1;
EPwm1Regs.DBCTL.all = 0x800B;
EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = 50;
EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = 50;
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 1;
EPwm1Regs.ETSEL.bit.inten = 1;
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = 1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    请您在您的  void main (void)中注明"line 71"吗?

    此致、

    沙米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的萨米克,解决了它。

    PDF 中缺少逗号。 复制粘贴创建了问题。 :-)

    我的坏

    此致

    阿诺普