This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFRA:SFRA GUI 连接

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300759/sfra-sfra-gui-connectivity

器件型号:SFRA
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D

您好、专家!

我们基于 F28379D 开发了控制卡。 控制卡没有板载 USB 调试器(XDS100v2),我们只使用外部 JTAG。(XDS110)我们可以使用此选项连接 SFRA GUI 吗?

此致

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    您可以使用 XDS110 USB 调试器连接 SFRA GUI。 要成功连接、您需要确保以下几点:-

    1.打开设备管理器并检查 XDS110调试器是否显示在端口(COM 和 LTP)下

    2.通过 CCS 打开用于项目的.ccxml 文件并选中"Test Connection"。 如果失败、则可以使用 targetConfigs (TI.com) 作为参考为工程创建新的.ccxml 文件。

    建立此串行通信后、您可以继续并运行 SFRA GUI。

    此致、

    沙米克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的怀疑是、GPIO28和29在 SFRA 中用于 SCI 通信、而且这两个引脚与 JTAG 引脚没有任何连接。 仍然可以使用外部 JTAG 与 GUI 进行通信? 在 TI 开发的控制卡(TMDSCNCD28379D)中、板载 USB 调试器具有 SCI 线路、并与 MCU 的 SCI 引脚具有物理连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  TMDSCNCD28379D 控制卡中、pinmux 配置允许将 GPIO28用作 SCIRXA 或 UARTRXA 。 类似地、GPIO29可用作 SCITXA 或 UARTTXA 。 在"SFRA_GUI_CONFIG ()"函数中、GPIO28和 GPIO29将重新配置为 SCIRXA 和 SCITXA (详细信息请参阅  《C2000软件频率响应分析器(SFRA)库用户指南》(修订版 A)(TI.com)的第3.4.4节)。 如果受控器支持这种 pinmux 配置、您还将能够使用 SFRA GUI。 您可能需要 相应地更改 SFRA_GUI_CONFIG ()中的引脚编号。

    此致、

    沙米克