This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EMIF:EMIF1-CS0的存储器映射范围

Guru**** 2569235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300840/tms320f28p650dk-emif-memory-mapping-range-of-emif1-cs0

器件型号:TMS320F28P650DK

您好、专家!

在数据表中、EMIF1_CS0的存储器范围为0x00280000-0x002FFFFF。  如果要使用1M*16的空间,是否可以将 CS0的映射区域定义为0x280000-0x380000?

此致、

Shwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwan:

    否、这是在硬件中固定的。  

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 非常感谢。