请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 大家好!
我尝试通过将 TRIPHI 设置为3V、将 TRIPLOW 设置为1V 来配置 ADC PPB 限制、其中 VREF 为3.3V、我尝试将过零设置为2V、 其中 OFFREF =(2000/3300)* 4096 = 2482 LSB (根据此计算) ADCEVTSTAT 寄存器 PPB1ZERO 被设置为高电平(1)、但即使在通过(ADC_clearPPBEventStatus (MCA_ADCA_BASE、ADC_PPB_number1、ADC_EVT_ZERO)清除寄存器之后、该寄存器也未被清除。 请澄清此概念。