This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法加载.dat 文件

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301162/tms320f28335-unable-to-load-dat-file

器件型号:TMS320F28335

您好!

我在使用 CCS 将数据加载到 F2833x 器件时遇到问题。 我能够很好地重新编程闪存、 但是、当我尝试使用 CCS 加载内存以加载程序代码时、会引发错误(因为编程闪存工作正常、并且我可以上传 COFF .out 文件、我怀疑这是 CCS 问题、而不是闪存问题)。

Tools > Load Memory > TI Data file (使用标头信息设置起始地址和大小)> Loaded to Data (Flash)(加载到数据(闪存))

这仅在我使用.dat 文件时发生。 我创建了一个可以正常工作的 COFF 文件(尽管我有一个客户提供的另一个 COFF 文件不起作用 、即使我使用与我看到的相同设置创建了它)、但.dat 文件提供了此消息。 这是有原因的吗?

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Example_5F00_Flash.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    这仅适用于使用.dat 文件的情况。 我创建了一个可以使用的 COFF 文件

    我的假设是、调试器将对 COFF 文件(支持刷写存储器)使用程序加载程序、而 DAT 格式不支持。 此外还支持 hex 和 bin 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设调试器将使用 COFF 文件的程序加载程序(该文件支持闪存),而 DAT 格式则不支持。 也支持十六进制和 bin 文件。

    我能够确认这是情况、这是预期行为。

    谢谢