This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:当相移= 1时、PWM 输出间歇性输出 A 脉冲

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301280/tms320f280039-pwm-output-output-a-pulse-intermittently-while-phase-shift-1

器件型号:TMS320F280039

大家好、

在测试中发现问题、使用 DigitalPower SDK 版本5.01时、如果我将相移设置为1、PWM 输出将间歇性输出一个脉冲、而这种现象在设置为0时不会发生、请帮助您了解为什么会发生这种情况、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您能为您所参考的参考设计提供 TID 吗?

    此致!

    王森