嗨、我有一个安装了 F28379D IC 的新 PCB。 这种电路板设计仍然是一个原型、使用与我们相同的电路、让卡片可以可靠地运行一年或更长时间。 我们已经交付了另外6个方案,其中5个方案没有问题,但第六个方案将不起作用。 CCS 显示以下错误:
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1135 @ 0xC095)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.3.0.00032)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.3.0.00032)
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1135 @ 0xC095)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.3.0.00032)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
我正在使用 MATLAB 嵌入式编码器生成我的.out 文件、并且在使用 CCS 调试器和其他工具方面经验有限。
有人可以帮助确定问题吗?
谢谢
马特