This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用.syscfg 文件更改 CAN 模块使用的(1-32)和 quot 的报文对象时出现错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300261/tms320f28379d-error-happens-when-changing-message-objects-used-1-32-for-can-module-using-syscfg-file

主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

我将为29379D 使用 can_ex1_loopback 示例。 当我尝试 使用.syscfg 文件为 CAN 更改"使用的消息对象(1-32)"时、出现了如下错误。

默认报文对象是1和2。 但我无法对其进行任何修改。

我的 CCS 版本是:12.5.0

C2000版本为: C2000Ware_5_00_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈文  

    我可以在我的设置上重现该问题。  

    此问题在以前的版本中不存在、因此需要调查并就此问题与您联系。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    感谢您的答复。 期待收到您的回复。

    顺便说一下、当使用.syscfg 配置外设时、有相当多的错误。 希望在下一个版本中可以做得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈文  

    我与 SysConfig 团队进行了核实、发现并修复了这个错误。 更新的版本将于明年年初发布。  

    同时、您可以使用的权变措施如下:

    以文本格式打开 syscfg 文件、然后根据需要手动添加消息对象编号。 您可以在 SysConfig UI 中编辑这些消息对象的配置。

    谢谢。