This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SFRA GUI 连接

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299380/launchxl-f28379d-sfra-gui-connectivity

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

我们是否可以将 SFRA GUI 与 LAUNCHXL-F28379D 连接? 或需要任何其他连接,如 SCI - USB 适配器? 安装源

此致

阿诺普·库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    是的、我们可以将 SFRA GUI 连接到 LAUNCHXL-F28379D。 无需进一步连接。 但应用程序需要支持 SFRA 功能。 请参阅以下文档为应用启用 SFRA 功能[-C2000软件频率响应分析器(SFRA)库用户指南(修订版 A)(ti.com)])

    此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我怀疑 SFRA 使用 Gpio28和29进行 SCI 通信。 在 Launch Pad 中、这些 GPIO 端接在 J9连接器中、然后如何实现与 GUI 的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    SCI 缓冲器和寄存器将用于与 GUI 进行通信、后者将用于在 GUI 中创建波特图。 GPIO 引脚将用于调试目的、GUI 通信无需硬连接。

    谢谢。此致、

    沙山克