This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301080/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

团队、您好!

我们尝试了基于 F280025C 到 F2800157 Launchpad 接口通过 Drv8353配置了通用电机控制器 SDK 代码。

在调试模式期间、GUI 表达式窗口 ISR 增量、总线电压、所有参数都能完美地读取。 我们能够在开环中运行24V BLDC 电机。

现在、我们已经连接了48V PMSM 电机。

在立即运行电机时、我遇到模数转换器电流故障。

我根据电机规格修改了所需的参数

USER_M1_OVER_CURRENT_TIMES_SET
用户 M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A
USER_M1_STALL_CURRENT_A
USER_M1_FAULT_CHECK_CURRENT_A
用户_M1_Lost_PHASE_CURRENT_A

请找到以下附件。

非常感谢任何帮助。 提前感谢。

此致、
T.Premkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所列出的参数更多、需要逐电机进行调整。 在 user_mtr1.h 中、请注意有专门用于特定电机的部分-对于定制电机、请参阅 Teknic_M2310PLN04K 部分作为创建您自己的电机的基础。

    此外、 user_mtr1.h 中的 USER_M1_NOMINATE_DC_BUS_VOLTAGE_V 应设置为提供给电路板的直流母线电压、在本例中、听起来好像是48V。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    非常感谢您的支持。 我修改了中所需的所有参数参考  Teknic_M2310PLN04K  首选。

    但是、我遇到了过流故障。

    请找到 usre_mtr1.h 文件的附件。

    e2e.ti.com/.../user_5F00_mtr1.h.txt

    我请求您 可以连接电话会议5分钟。 因此、它将有助于解决 该问题。

    谢谢。

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们继续进行任何呼叫之前、您是如何为您的电机确定这些特定值的? 验证这些值非常重要。

    请记住:

    • user_mtr1.h 预计相线到中性点峰值电压(用于额定磁通计算)
      • 我注意到我提供的许多线间电机规格。 要进行转换、请除以 sqrt (3)
      • 我遇到的大多数电机规格都提供均方根电压、而不是峰值电压。 若要转换、请使用倍数 x sqrt (2)
    • 我注意到您将 用户_MOTOR1_MAX_CURRENT_A 至50A 和  用户_MOTOR1_OVER_CURRENT_A 7.5A 的输出电流。 我强烈推荐  将它们都设置为额定电机电流。

    如果有任何你不确定其确切数字的值、我已经看到成功将该值设置为我能够近似的接近正确值、然后使用通用实验室构建4并将 FLAG_BYPASSMotorId 设置为"FALSE"。 此过程将使用 InstaSPIN-FOC FAST 的电机识别例程来估算几个基本电机物理参数。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    感谢您的支持。

    现在、我可以运行电机了。 I modified acceleratori Max_Hzps 值 and overcurrent  

    我采用了 InstaSPIN-FOC 的电机值。  

    谢谢。

    Premkumar.T