This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:SYSCFG 未调用

Guru**** 2752885 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302050/tms320f280039-syscfg-not-invoking

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好!

我的客户在使用演示构建示例项目时遇到问题。  其编译控制台日志以:

他们的 syscfg 工具似乎未被调用来生成代码、因此会导致后面出现 board.c not found 错误。

以下是正常编译的日志、它具有 "调用:SysConfig"步骤、但没有显示在上一张图片中。

导致 syscfg 工具被跳过的原因是什么? 可以指定使用哪个可执行文件来生成 syscfg 代码?

我的客户正在使用 CCS11、C2000Ware5.01和 syscfg 工具1.18  

谢谢。

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    客户正在生成 driverlib CLB_empty 示例。

    您能否与客户确认他们是否能够打开项目中附加的 empty.syscfg 文件?

    另请要求客户将 CCS 版本升级到12.5、并检查他们是否面临类似的问题。

    此外、请向客户确认、未修改此示例的 projectspec、因为我能够使用 CCS v12.5、C2000Ware V5.01打开和构建相同的示例。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    客户可以打开.syscfg 文件。 实际上、他们 在 C2000ware 中构建任何 syscfg 示例时遇到相同的问题。

    但是、他们可以使用 syscfg 1.12构建 C2000ware 4.0示例。

    我要求他们按照您的建议更新 CCS。

    谢谢。

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    C2000Ware 5.01需要最低 SysConfig 版本1.15。

    CCS V11.20具有 syscfg 版本1.12、因此它不适用于最新的 C2000Ware。 我们需要更新到最新的 CCS 并构建示例。

    我要求他们按照您的建议更新 CCS。

    是的。

    谢谢

    阿斯温