This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:对 ADC 通道的支持

Guru**** 2563530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300430/tms320f28335-support-on-adc-channels

器件型号:TMS320F28335

您好!

   我有一点怀疑、我们能否在内部为 TMS320F28335中的 ADC 通道提供一个 TMS320F28335电路板 的电压基准、而且所有 ADC 通道的电压基准应该转换。

谢谢。此致、

查亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题、您是否担心 基准电压会不稳定? 请您澄清一下吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我需要为  所有 ADC 通道提供 TMS320F28335电路板内部具有的电压基准3.3V、这是可行的。

       如果是、请建议我如何在内部提供该电压基准。

    谢谢。此致、

    查亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaya:

    3.3V 无法用作此器件的基准电压。 您能否降低输入电压、或者您是否愿意考虑使用更新的 C2000器件?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       抱歉、我误解了您的疑问、  

       我可以将输入电压降至2mV、但不 愿意考虑更新的 C2000器件。

      在这方面,请指导我。

    谢谢。此致、

    查亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这些应用手册将有助于:  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa371

    https://www.ti.com/lit/SPRACT6

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    本·科利尔