This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:TMS320F28069

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800132, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300858/tms320f2800132-tms320f28069

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

您好!

我必须开发通过 JTAG 接口对 TMS320器件的闪存进行编程的工具。

我找不到任何描述通过 JTAG 到器件的逐步连接顺序的文档。

1.  您能向我发送一份描述 JTAG 连接顺序的文档吗?

2.  将闪存 API 加载到器件 RAM 之后、在 CPU 执行之前、如何定义堆栈指针和 PC 计数器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    为了将其分配给正确的设备所有者、您能否说明一下您的目标设备是什么? 器件型号如 TMS320F2800132、但标题为 TMS320F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我的器件是 TMS320F28069。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线继续此讨论。  

    此致、

    本·科利尔