请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我有一个令人烦恼的未解析符号、我无法得出底部的解析符号。

例如,链接器无法看到 CPUTimer_setEmulationMode ()。 但是、当我打开声明时、Code Composer Studio 能够直接跳到 cputimer.h 文件中的声明。

这是它跳转到 cputimer.h 中的声明:

我在工程属性的 include 选项部分中添加了所需的路径:

有什么想法为什么它不起作用? 我为什么不会在其他 CPUTimer_stopTimer ()等 CPUTimer_stopTimer 函数中获得错误?
谢谢。