Other Parts Discussed in Thread: SFRA, PMP23126
您好!
SFRA 相位测量是否存在任何问题。 我附上了 我使用 Vienna 整流器 TIDM 1000代码为 PSFB 获得的 SFRA 电厂响应。 我编辑了绘制 SFRA 的 PSFB 要求代码。 我仅感应每个 ISR 的输出电压单次采样、而不是求平均值。
注入幅值为0.01
40dB 的直流增益符合理论计算结果。
但是、为什么 PHASE 在1kHz 之后持续下降( 我知道-180之后、它会进一步减小、因此跳至179、因为 tan 值相同)。 可以看出、相位以更快的速率下降、即使200kHz 之后的幅度是恒定的。 双极点会将相位降低到-180度、并在此后保持相同的相位。 但此处的幅度保持不变、没有降低指示传递函数为零、但相位开始以更快的速率减小。 SFRA 中的相位测量结果是否正确。
我在电压测量中添加了一个截止频率为10kHz 的数字低通滤波器、 我将得到以下图表。

在10kHz 增加已知极点会减慢相位减少。
因此、我对相位测量存有疑问。
ISR 频率为50kHz。
为0.8的稳态占空比周围的扰动绘制了受控体响应。
将平均计算 ISR 中电压 ADC 值的4个样本会改善结果。