This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:TI 启动代码

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303087/tms320f280049c-q1-ti-boot-code

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI 团队、

最近我编写了一个自定义引导加载程序(can_kernel_image)、它可以通过 CAN 更新应用程序映像。 自定义 BL 位于 FLAH 组0扇区0 (0x80000),应用位于闪存组1扇区0 (0x90000)。 它按预期运行得非常好。

 我还尝试使用引导 ROM 代码代替定制的 CAN 内核映像来更新应用程序映像。 但是、它不会更新、并且由于 Lauchpad 板未通过调试器连接、因此我无法确定该问题。 我已经将引导模式引脚设置为从 CAN 进行引导(即、GPIO24设为1、GPIO32设为0)、并使用 CANA (J14)发送速度为100kbps 的应用固件(例如 Blinky.txt)。  我正在使用修改的

     C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\utilities\flash_programmers\dcan_flash_programmer\dcan_flash_programr.exe

通过峰值 CAN 器件仅发送应用程序映像。

谢谢、此致

延斯