This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:断电 DSP 时的 A2引脚阻抗

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302188/tms320f280049c-a2-pin-impedance-on-poweroff-dsp

器件型号:TMS320F280049C

我们正在使用2个 TMS320F280049C DSP 开发两相 DCDC 转换器。

我们已将相位1的输出电流检测连接到 DSP1上的 A0 模拟输入到 DSP2上的 A2模拟输入。

当展位 DSP 上电时 、展位 DSP 读数为正确值、但当我们关闭 DSP2时、DSP1读取的值错误、我们读取的实际值接近40%。

看起来 DSP2在某种程度上添加了一个意外 阻抗、影响 到 DSP1上连接到 A0的电压。

您能否解释一下 A2引脚在断电序列期间的行为?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesc:

    正如您所预期的、有一些电流流入 DSP2。 这是因为其输入级已断电、因此模拟信号将为 DSP2的一些内部路径供电。

    器件断电后、我们不能为此输入提供任何输入阻抗、因为这种行为是禁止的。 您需要在设计中添加模拟开关、以便在 DSP2断电时将 DSP2与模拟信号隔离。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在断电前是否可以以某种方式重新配置引脚以避免此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    遗憾的是没有。 因为某些级别的 I/O 配置可能由软件执行、但一旦关闭设备电源、配置就会丢失。

    同样、这种禁止向关断的器件提供非零电压的配置、因为在本例中、此电压不仅会进入 ADC 输入端、而且还会为部分输入电路供电、 与简单模拟输入相比、消耗的电流很大。 因此、您测量的电压大幅下降。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francois:

    感谢您的反馈。

    此外、我们还看到、当我们关闭 DSP 时、3V3不会变为0v、它会变为1、8V。

    你认为这和弗朗西斯之前提到的事情是正常的吗?

    谢谢。

    纳达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nada、

    未经查看原理图(请勿在此公共论坛上发布完整的原理图)、我想说、如果您想在保持 DSP1运行的同时关闭 DSP2、则需要完全隔离 DSP2、以避免通过其 I/O 引脚为 DSP2或部分 DSP2供电。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 François

    因此、我们正在考虑改变我们的策略、不再对故障相位断电、而是可以使用 XRSn 线路将其保持在复位状态。

    如果我们强制 XRSn、哪一个将是 ADC 输入的行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesc:

    这看起来是一个好主意。 但是、这也是我们的数据表中规定的非法行为。 请参阅 本文档的这一部分。 如果要使器件保持断电或复位状态、实际上需要隔离器件引脚。 很抱歉。


    此致、
    François μ A。