This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41017:LLC 板的谐振频率

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299746/pmp41017-resonance-frequency-of-the-llc-board

器件型号:PMP41017

尊敬的 Champs:

PMP41017电路板用户指南未指定此 LLC 板的共振频率。

由于频率调节区域介于50kHz~350kHz 之间、因此我可以假设谐振频率略高于50kHz。

我能否获得此设计的确切共振频率?

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、泰德、很抱歉耽误了时间、我要德胜来评论一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    该设计的谐振频率为100kHz。