This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:该器件的辐射

Guru**** 2934290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302370/tms320f280039c-radiation-of-this-device

器件型号:TMS320F280039C

大家好、

对 F280039C 编程后、使用近场探头进行测试时、将存在10M 频率乘法或其他频率乘法信号。 其他器件未辐射。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行的代码是什么? 时钟源是什么? 正在使用哪些 PLL 设置? 该辐射是否仅从芯片发出? 如果是、请指明包裹上的位置。

    在整个测试过程中、在任何测量方向下、RE 中没有10MHz 间隔出现 RE。

    此致、
    科迪