This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何调整 PID 参数以提高电流和速度控制性能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301709/tms320f2800157-how-to-tunning-the-pid-parameters-for-current-and-speed-control-performance

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

 团队成员:

   我正在调整4级启动(快速库,无传感器控制,通用电机控制实验室),我发现实际 速度有非常大的过冲,几乎两倍的参考速度  . 大约10秒后、 motorVars_M1.speed_Hz 会跟随 motorVars_M1.52、Ref_Hz 如下图所示。

    初始 启动 管理                            10s 以后

对于以下参数、您是否具有 PID 调优指南  

/电流和速度 PI 稳压器调节系数
//用于调整速度 PI 稳压器的 Kp 和 Ki 的低速阈值
#define USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_LOW_Hz (60.0f)//额定速度的10%~50%

//用于调整速度 PI 稳压器的 Kp 和 Ki 的高速阈值
#define USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_HIGH_Hz (150.0f)//额定速度的50%~100%

//用于调整启动时速度 PI 稳压器 KP 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_SPD_START_SF (1.5f)// 0.1~100.0

//用于调整启动速度 PI 稳压器 Ki 的增益系数
#define USER_MOTOR1_Ki_SPD_START_SF (1.5f)// 0.1~10.0

//用于调整速度 PI 稳压器的 Kp 的低增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_SPD_LOW_SF (2.0f)// 0.1~100.0

//用于调整速度 PI 稳压器 Ki 的低增益系数
#define USER_MOTOR1_KI_SPD_LOW_SF (2.0f)// 0.1~10.0

//用于调整速度 PI 稳压器的 Kp 的高增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_SPD_HIGH_SF (1.0f)// 0.1~100.0

//用于调节速度 PI 稳压器 Ki 的高增益系数
#define USER_MOTOR1_Ki_SPD_HIGH_SF (1.0f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 稳压器 Kp 和 Ki 的低电流阈值
#define USER_MOTOR1_GAIN_IQ_LOW_A (2.0f)//额定电流的10%~50%

//用于调整 q 轴电流 PI 稳压器 Kp 和 Ki 的高电流阈值
#define USER_MOTOR1_GAIN_IQ_HIGH_A (6.0f)//额定电流的50%~100%

//用于调整 q 轴电流 PI 稳压器在启动时的 Kp 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_IQ_START_SF (1.5f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 稳压器启动时的 Ki 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KI_IQ_START_SF (1.5f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 调节器的 Kp 的低增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_IQ_LOW_SF (2.0f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 调节器 Ki 的低增益系数
#define USER_MOTOR1_KI_IQ_LOW_SF (2.0f)// 0.1~10.0

//用于调节 d 轴电流 PI 调节器 KP 的高增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_IQ_HIGH_SF (1.0f)// 0.1~10.0

//用于调节 d 轴电流 PI 调节器 Ki 的高增益系数
#define USER_MOTOR1_Ki_IQ_HIGH_SF (1.0f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 调节器 Kp 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_ID_SF (1.0f)// 0.1~10.0

//用于调整 q 轴电流 PI 调节器 Ki 的增益系数
#define USER_MOTOR1_Ki_ID_SF (1.0f)// 0.1~10.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了注释中的内容、目前还没有适用于这些参数的指南。 如果您想尝试手动调节速度 PI、可参考以下文档:

    C:Ware_Motor 控制器调优 Guide.pdf

    此致!

    凯文