This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42DR 引脚1 (点和破折号)

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302806/ucc28c42dr-pin-1-dot-and-dash

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

UCC28C42DR 器件的引脚1有两个不同的选项符号(点和破折号)、 数据表中是否有涵盖?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    UCC28C42数据表中的封装图显示了为"引脚1 ID 区域"分配的区域、所示的示例使用了如下所示的圆/点。 您所指的破折号更常被视为 IC 包一端的条带。 在注释部分中没有添加任何条带(破折号)、下面的封装图仅显示了为我认为只能是点预留的 IC 封装角落、因为条带会穿过封装的整个宽度。 我在 E2E 上发现了类似的问题。

    此致、

    史蒂夫