This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:24.0设置为 Vbus

Guru**** 2751505 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298715/tms320f28027-24-0-set-to-vbus

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的两个问题:

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a

1.  

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A         (24.0) // BOOSTXL-DRV8305EVM = 24.0 A

上面的屏幕快照中的高亮度内容提到了 必要条件:

USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V > 0.5 * USER_MOTOR_MAX_CURRENT * USER_MOTOR_Ls_d * USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_rps

如果24.0太小、应将其设置为什么? 更改后、电压采样倍数错误。

2.  

24的电流也太小。 它应该设置为什么? 可以加倍吗? 是否也需要修改采样部件?

它在这里被改变了吗? 它的功能是什么 IQ12mpy()

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 user.h。

    Unknown 说:
    这里是否更改了? 它的功能是什么 IQ12mpy() ?[/报价]

    无法更改它。 它将12位 ADC 结果转换为实验室中使用的 IQ24格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6470.user.hHello、文件已共享。 最后、总线电流达到约60A、总线电压可以增加66.18V。 应如何更改上述内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与硬件相关。   USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 的值 不是控制的关键值、只需将 USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 设置为 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 至0.5* USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V。 报告的误差与 需要 在 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 和0.5* USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 之间设置 USER_IQ_FULL_SCALE_V 无关、您应根据 电机更改其他参数、例如 USER_MOTOR_MAX_CURRENT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    用户_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A    

    您好、我可以将电流更改为至少330伏或更高吗? 它不会影响相电流的采样、对吗? 为什么当前速度未达到3000rpm?最大电流值是否有问题? 是否仍是 IQ/ID 问题、USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_ Hz 影响什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我可以将我的当前版本至少更改为330或更高吗?

    它与您的硬件相关。  USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 根据电流检测电路计算。    如上所述、USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 可以是接近 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 的值。

    它不会影响相电流采样吗?

    否。

    为什么当前速度未达到3000rpm?最大电流值是否有问题? 是否仍是 IQ/ID 问题、USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_ Hz 影响什么?

    [/报价]

    您可以尝试增加直流母线电压和最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道

    USER_IQ_ FULL_SCALE_CURRENT_A 必须是 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_是否 大于一半?

    就像电压一样?

    由于 USER_ ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 目前为660、因此我想向用户询问在多大程度上适合

    您在上面提到过以及 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USER_IQ_ FULL_SCALE_CURRENT_A 必须是 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_IS 超过一半?

    没关系。 使用相同的值就可以了。

    由于 USER_ ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 目前为660、因此我想向用户询问在多大程度上适合

    您在上面提到过以及 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_是否可以?

    [/报价]

    与上面提到的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、程序运行时是否设置了最大电流和速度?

    仅在电机识别

    #define User_ motor_ MAX_CURRENT (20.0)

    此值是否会影响电机的运行速度? 电流

    #define User_ IQ_ FULL_SCALE_FREQ_ Hz (1000.0)

    设置1000,但只能以2100rpm 的转速运行。 是否有任何其他影响该参数的变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 您需要在 user.h 中更改这些设置、然后再次重新编译。

    检查最大电流和总线电压是否足够、如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、USER_IQ_ FULL_SCALE_FREQ_ Hz、相电流、相电压、USER_MOTOR_MAX_CURRENT 已根据硬件更改为最大值、但电机转速仍无法提高

    D:\ ti \ motorware \ motorware_ 1_ 01_ 00_ 18 \ SW \ solutions \ instaspin_ FOC \ boards \ boostxldrv8305_ revA \ F28x \ f2802xF \ projects \ ccs \ proj_ Lab11a

    例程、

    启用了 AD 偏移计算、但发现相电压中也有显著的偏移。 但是、我没有对相电压使用1.65V 偏置电压、

    这种偏置是否正确? 相电压是否影响转速的增加?

    2、其他哪些变量会影响速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过增加直流母线电压并看看发生了什么?

    您是否按照用户指南正确设置了硬件和电机参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电机发现死区时间已延长、现在可以提高速度。 但是、问题仍然存在。 它与其他电机制造商使用的16K PWM 频率相同、我使用的是45K、最大速度为3400rpm。 当我将转速改为16K 时、我发现电机启动时会发出很大的噪声、只能以1000rpm 的转速运行、这会导致转速停止运转。 然而、45K 不是这样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TI EVM 套件? 自己的板上?

    您是否曾尝试使用 lab02c 来识别电机参数?

    请查看有关 lab02c 的实验用户指南。