This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:DSP 采样中的异常峰值

Guru**** 2269780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301830/tms320f28377d-abonormal-peak-in-the-sampling-of-dsp

器件型号:TMS320F28377D

您好

  当我使用三个 DSP 的 ADC 时、数字结果呈现出一个较大的峰值、而不是定期出现。  

  如果我尝试在 ADC 寄存器配置中扩大 S/H 值、情况会变得更糟。 最佳采样性能如下图所示。 这种现象有什么可能的原因吗?

  通过隔离变压器对相间电压进行采样。 我还尝试使用差分布线对相间电压进行采样、放大器被高 CMR >80dB 所取代。 OA 输出端的 RC 滤波器为100 Ω 和1nF、ADC 输入端的 RC 滤波器为10 Ω 和10nF。

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图形中的蓝色和红色信号似乎没有出现此问题。 用于对这两个信号进行采样的软件是否有差异?  

    关于筛选、本应用手册可能很有用: https://www.ti.com/lit/SPRACT6

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的宝贵意见。

    这种现象发生在三相间电压上、不限于给定的数字。 如果 S/H 值增加、情况会变得非常糟糕。 我已经使用最小的 S.H 时间来获得上述数字。  

    很抱歉、更带引线的图在 DSP 28379上进行了测试、而不是在 DSP28377D 上进行了测试。   我把 DSP 28379替换成了 DSP 28377d、ADC 的性能更好。 但是、当我将相间电压从380V 交流增加到600V 交流时、会出现上述现象。 我将再次检查经过调节的电路、以避免产生任何干扰。  

    但我仍想知道 DSP 类型是否会影响 AD 采样的性能?  S/H 时间片究竟有何影响?

     谢谢

    凯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qain:

    您能否提供有关您的设置的更多详细信息? 您如何为 ADC 降低电压? 请分享您的 ADC 设置吗?  

    此致、

    本·科利尔