This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:EPWMxSYNCI 延迟

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303619/tms320f280039-epwmxsynci-delay

器件型号:TMS320F280039

您好!
第20.4.3.3章"时基计数器同步:

在以前的 TRM 中、您找到了:

从内部控制模块到目标模块的延迟由下式给出:
–IF (TBCLK = EPWMCLK):2 x EPWMCLK
–IF (TBCLK < EPWMCLK):1 x TBCLK

为什么将其删除? CLK 延迟是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我已经在这边测试了这一点、对于 F28003x 来说、这条注释仍然是正确的。 我不确定它是如何或为什么从我们的文档中删除的。

    对于所有适用器件、我会务必将此附注重新添加到我们的 TRM 中。

    谢谢!

    卢克