This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 SCI 引导配置 TMS320F28388板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302987/tms320f28388d-configuring-tms320f28388-board-for-sci-boot

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在配置 TMS320F28388板以使用 SCI 引导方法进行引导。
技术参考指南提供了有关为此目的设置引导选项的信息、
但我有几个具体的质询。 非常感谢您对以下方面的见解:

  1. 是否提供了专门为 SCI 引导实现设计的示例项目?
  2. 将可执行文件(*。out)转换为 SCI 引导兼容映像的过程是什么?
  3. 在引导过程中、SCI 引导映像如何通过串行端口传输到 DSP? 是否需要专门的软件工具?
  4. 在开发 SCI 引导工程时是否需要注意任何关键注意事项或最佳实践?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、有适用于此电路板的 SCI 示例项目。 它位于 C2000Ware 中的此处:  
       
      C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel

    2. C2000器件的串行闪存编程文档(ti.com/lit/sprabv4)中说明了将可执行文件(*。out)转换为 SCI 映像的过程。

    3. SCI 引导映像通过 SCI 引导加载程序通过串行端口传输到 DSP。 此软件位于器件存储器的引导 ROM 部分。

    4、 SPRABV4文档中概述了为 SCI 引导工程开发的关键注意事项和最佳实践。

    谢谢。此致、

    查尔斯