This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 工具生成的图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302536/tms320f280039c-clb-tool-generated-diagram

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好!

我想问如何生成具有下图所示直线的 CLB 图?

 默认设置是使用曲线。

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!

    Unknown 说:
    默认设置是使用曲线。

    用户没有可用于控制直观生成图表的方式的设置、程序针对空间对图表进行优化。 您的意思是、默认设置使用曲线是什么? 这些线都应该是直的或直角的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我的图如下所示:

    您可以看到、 有曲线线连接块。 如何生成前一张照片中的示意图?

    谢谢。

    挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!

    我弄错了;电流图使用曲线路径、从用户角度来看、没有配置这一点的设置。 您需要修改位于 SysConfig 后端的.dot 模板文件。 请告诉我,如果这是绝对必要的,我可以告诉你如何作出这种改变。 此处使用的线是最直接的路径、并使图表更易于阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我的客户要求使用此功能。 如果不是太复杂、您能告诉我如何操作吗?

    谢谢。

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户只需要直线、则可以将"Splines = false"添加到 C2000Ware_5_01_00_00\utilities\clb_tool\clb_syscfg\source\.meta\templates\dot 中 CLB.dot.xdt 文件 的第9行。 这将是没有任何弯曲的直线。

    但是、如果客户希望尝试使用直角、如您的初始帖子中所示、这不是简单或快速的解决方法。 客户需要将样条曲线更改为"Splines = Ortho"、但也必须按照 此 Stack Overflow 帖子中所示重新写入每个连接类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Omer、我会向客户转达这一点。