请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
GPIO 输入限定方面存在一些疑问、
1) 1)在下图中、示例点是什么? 如果 GPIO 信号的频率高于采样窗口、会发生什么情况?
2)采样窗口是6个样本,但实际上5个样本的时间后,输出可以改变,对吗?
3)除此之外,还有其他可能影响时间 t 的情况吗?

Br、约旦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
GPIO 输入限定方面存在一些疑问、
1) 1)在下图中、示例点是什么? 如果 GPIO 信号的频率高于采样窗口、会发生什么情况?
2)采样窗口是6个样本,但实际上5个样本的时间后,输出可以改变,对吗?
3)除此之外,还有其他可能影响时间 t 的情况吗?

Br、约旦
您好、Jordan、
感谢您的提问。 请下载最新的 TRM、它阐明了其中一些问题:
Rongmao He 说:1)在下图中,样例点是什么?
查看最新图表、它是下降沿:

如果 GPIO 信号的频率高于采样窗口,会发生什么情况?
如部分所述、如果信号在整个采样窗口内不保持稳定、它将忽略该信号:

Rongmao He 说:2)采样窗口是6个样本,但实际上,5个样本的时间后,输出可以改变,对吗?
是的、但如果它在接下来的5个样本中发生变化、它会将其忽略为"噪声"。 对于完整的 X-1样本、它必须保持稳定、其中 X 是采样窗口。
Rongmao He 说:3)除了这些之外,还有其他可能会影响时间 t 吗? [/报价]除了您的限定条件设置之外、不存在其他影响。
此致、
文斯