This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SCI TX/RX 连接到 ISO7741

Guru**** 2929300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302918/tms320f280039c-sci-tx-rx-connecting-to-iso7741

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:ISO7741SysConfig

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题。

用户使用 F28003x SCI 通过 TI ISO7741连接至另一个 MCU。

Question:

对于 TX/RX、如果用户使用下面的默认 SCI SysConfig 引脚多路复用设置、是否需要在 F28003x TX/RX 和 ISO7741之间使用任何像10k Ω 这样的上拉电阻器?

2.如果用户未 在 F28003x TX/RX 和 ISO7741之间使用任何上拉电阻、 他们是否需要修改 SysConfig SCI pinmux 设置以启用内部上拉、如下所示?

或者、他们可以将默认设置保持在下方、而无需在 F28003x 和 ISO7741之间添加外部上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    我不知道与 ISO7741器件通信的具体细节、但就 F28003x 而言、SCI-RX 上应始终有一个外部或内部上拉电阻器。 在这个 SCI 调试页面上也有一些关于 SCI-TX 的详细信息 、可供参考:  

    "与 SCI-RX 引脚类似、SCI-TX 引脚期望另一个器件的 RX 引脚在另一端具有一个上拉电阻器、以便能够抗噪和强制恢复至高逻辑电平。 如果缺少该上拉电阻器、则另一个器件可能无法恢复到适当的逻辑电平、并且会接收到不正确的信号。 请注意、当模块启用时、C2000 SCI-TX 引脚将恢复至高逻辑电平、但 C2000器件和其他器件之间的任何收发器在没有上拉电阻器的情况下可能无法强制恢复至高电平。"

    以下是我对您的问题的解答:

    1.屏幕截图中 SysConfig 中的默认 SCI 引脚类型设置包括输入端的内部上拉电阻器、因此 此处无需外部上拉电阻器。

    2.是的,他们可以保留 F28003x 的默认 SCI 引脚类型设置,如上一个屏幕截图所示。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、另一个注意事项是 、如果它们需要保证引脚在 F28003x 的启动期间保持高电平、则需要外部上拉电阻。 例如、如果器件外部某些器件在 F28003x 仍在引导(或 关闭)时不能"悬空"、

    此致、

    德拉尼