This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:帮助实现 PI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303738/tms320f28388d-help-with-implement-pi

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

如何在具有数据记录器的 syscfg PI 控制器中实施有任何指南/?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、控制器和数据记录器都是数字控制库(DCL)的一部分。 我们有  相应的用户指南。 SYSCFG PI 和数据记录器在 syscfg 生成的文件(c2000ware_libraries.c)中初始化 DCL_pi / FDLOG 结构、您可以在代码中参考该文件。

    如果您要查看从 syscfg 生成的文件、可以 在 CSS 的 Project Explorer 中双击"Generated Source"、或者在 SysConfig GUI 中双击"show generated files"图标将显示在右上角。

    此致!

    王森