This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-ADC:差分 EP 输入驱动器和信号调节

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303546/tms320f28377d-ep-differential-adc-input-driver-and-signal-conditioning

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP
主题中讨论的其他器件:OPA320THS4531

您好!

我在 我的设计中使用霍尔式电流传感器 ACS725LLCTR-30AB-T、提供的电源电压为3.3V (单端)。

输入电流为+-24A 正弦、霍尔 IC 正在将输出转换为1.65V、因此我获得的输出摆幅为0到3.3V (最大电流摆幅)与电源的比率式测量。

请查找参考电路的下图。

之前、我使用 TMS320F28377DPTPEP 的单端 ADC 进行电流检测、以便将 OPA320缓冲级的输出直接提供给 ADC 以及滤波器。

现在、我想使用微控制器的差动16位 ADC。  

我计划使用单端输入范围为0至3V 的 THS4531差动放大器。  

为 THS4531到+VS 和-VS 引脚以及以黄色突出显示的 VOCM 引脚提供什么电源电压。

在当前的设计中、VREFHI = 3V 和 VREFLO = 0V、我们是否需要将其更改为 VREFHI = 1.5V?

请提供您的意见、以便我对开始设计有所了解。

谢谢。

那美田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita:

    我将在这里谈一下有关 F2837xD 的问题、因为这是我熟悉的器件。 该器件的 VREFHI 和 VREFLO 必须遵循数据表提供的差分16位 ADC 配置规格:

    以下是模拟电源和接地的规格:

    只要 VREFHI 和 VREFLO 遵循这些规格、F2837xD 差分16位 ADC 就应该在指定的分辨率范围内工作。

    关于  THS4531的其他问题、我会将此问题转交给合适的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namita:

    根据具有0至3V 输入信号的要求、您可以在3.3V 下运行 Vs+、以便使用与信号链其他部分相同的电源。 不过、您需要将 Vs 设置为低于0V。 我展示了3.3V 时 Vs+和-0.5V 时 Vs-的仿真设置、如下所示:

    e2e.ti.com/.../THS4531_5F00_E2E.TSC

    对于 Vocm、建议在1/2 Vs 处运行、因为这将提供 可用的最大输出摆幅。

    谢谢。

    尼克