This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F240PQA SDFlash 这是什么算法文件?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299085/tms320f240pqa-sdflash-what-is-it-algorithm-file

你好

我想将数据写入 tms320f240pqa 内部闪存
当前目标<-> xds510usb <-> ccs3.3连接成功
但是、ccs3.3程序无法将数据写入闪存。
我正在尝试使用 SDFLASH 写入内部闪存。

运行 sdflash 后、我想把驱动程序文件插入到设置菜单的目标部分。 您能给我发送与 F240相对应的哪个文件吗?

2.您能向我发送标签菜单中用于擦除、编程、验证的算法.out 文件吗? 这是对应于 tms320f240pqa 的算法文件。

在论坛上搜索时、有一个对应于 f243的算法文件、但我找不到对应于 F240的算法文件。

请有人拥有该文件吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung

             TMS320F240器件在多年前便已达到"停产(EOL)"状态。 TI 不再生产这种器件、并且这种器件的整个工具链现已停产。  

    Unknown 说:
    当前目标<-> xds510usb <-> ccs3.3连接成功

    这很好。 就会知道硬件路径很好。

    但是,ccs3.3程序无法将数据写入闪存。

    是的。 CCSv3.3中的片上闪存编程器不支持 F240。

    Unknown 说:
    我正在尝试使用 sdflash 写入内部闪存。

    SDFlash 由 Spectrum Digital Inc.创建。 不幸的是、该公司在几年前倒闭。 您还可以使用 Prg2xx ,一个基于 DOS 命令行的实用程序。  

    Unknown 说:
    1. 运行 SDFLASH 后、我需要将驱动程序文件插入到设置菜单的目标部分。 您能将与 F240相对应的文件发送给我吗?

    我已经连接了我拥有的一切。

    [quote userid="554563" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299085/tms320f240pqa-sdflash-what-is-it-algorithm-file 当我搜索论坛时,有一个对应于 f243的算法文件,但我找不到对应于 F240的算法文件。

    F243和 F240采用相同的技术制造。 F243 ALGO 可以在 F240上工作。

    e2e.ti.com/.../sdf241_5F00_f243_5F00_v1.zipe2e.ti.com/.../SDFlashv1_5F00_62_5F00_03.zipe2e.ti.com/.../2728.SDFlash_5F00_v165.zipe2e.ti.com/.../F24x_5F00_-flash.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Prg2xx 所需的文件

    e2e.ti.com/.../5127.F24x_5F00_-flash.zipe2e.ti.com/.../7183.prg2xx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢
    我以为 f243和 f240有不同的算法、但是您告诉我、同样的工作是可能的、所以问题可以一次性解决。
    祝您愉快!
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung

               正如我在上一篇文章中提到的、F240和 F243都是使用相同的工艺技术制造的。 对于使用相同工艺技术制造的器件、用于清除/擦除/编程的闪存算法通常是相同的。 F240 (16Kx16)和 F243 (8Kx16)的闪存尺寸不同、所以请确保您的 F240针对整个闪存进行编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我使用了使用 f243算法的擦除-编程-验证任务序列、并确认在写入操作后320F240PQA 工作正常。
    然而、我再次将320F240PQA 连接至目标并再次运行擦除-编程-验证、但是在擦除操作部分中出现了问题。 错误消息如所附图片所示。

    有问题解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:很遗憾、Hareesh 在一年的剩余时间里不在办公室、我们没有其他熟悉这些设备的专家。  感谢您耐心等待他的返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、我想提一下、我们发现一位收到类似错误的客户给出了一个旧的回复、但由于擦除/编程似乎在工作、建议我们忽略它。  此外、我认为该器件没有代码安全性、因此该错误可能是一般错误、并不表示您的器件存在任何特定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung

       不是"擦除-编程-验证"。 此器件的正确步骤是 清除/擦除/编程(C/E/P) 。 为了避免不必要的混淆、我们使用正确的术语非常重要。  我很惊讶您收到有关安全密码的错误消息、因为此设备没有安全性。 F240和 F243都没有安全性。 仅从 LF240xA 开始添加了代码安全。 然后我意识到您正在尝试使用 CCS3.3中的闪存插件对 F240进行编程。 这不奏效。 CCSv3.3闪存编程工具仅适用于更高版本的 LF240xA 器件。 要对 F240进行编程、您必须使用 Prg2xx 或 SDFlash。 其他方法都不起作用。