This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 SysConfig 配置 ADC

Guru**** 2578875 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296928/tms320f28377d-adc-configuration-using-sysconfig

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用的是28377D MCU

在 CPU2上使用 SysConfig 配置 ADC。

但是、我在尝试将 ADC 添加到 CPU2时收到以下警告消息。

"需要在 CPU1上添加模拟 PinMux 模块。 为 CPU2添加 ADC 实例时"

我不知道如何将模拟引脚多路复用模块添加到 CPU1。

我曾尝试 在 SysConfig 中找到"analog PinMux"、但未找到。